This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:加载时的压降

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571661/lm5175-voltage-drop-when-loaded

部件号:LM5175
主题中讨论的其他部件: TPS6.1175万

我设计并组装了新的主板LM5175,但不幸的是,它们无法正常工作。

该设计是使用TI网站上的Webech Designer工具创建的

  1. 输入电压(VLOAD)为11~12V。
  2. 空载时–输出电压正常(12V直流,)
  3. 对于1-1.5A负载(PC主板+10"显示器)–12V输出电压降至4.5 -5V。
  4. 我尝试添加一个大的电子选择。 电容器与12VDC输出之间的电阻,并取得了一些改进–但它仍仅在某些情况下工作,并非始终工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    快速的入住 PC主板和显示器的输入电压容差是多少? 如果您的输入电压源是真正的11V-12V,而您正在尝试提供12V电压,那么您也许可以完全消除转换器,直接从11-12V电源为这些零件供电。

    但是我假设12V是绝对需要的。

    您是否有可以分享的示意图?

    我想知道我们是否达到了目前的极限,或者是否因为它在过渡点运行而出现了一些问题。 另一个问题是,它也可能是布局问题,但让我们先看看原理图。

    另一个选项是,由于您尝试从11-12V信号获取12伏电压,您可以尝试使用常规升压转换器。 您可以看看TPS6.1175万。