This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536EVM-3:BMS,带MSP-EXP430F5529LP通信

Guru**** 2452800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536, BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573467/bq76pl536evm-3-bms-with-msp-exp430f5529lp-comms

部件号:BQ76PL536EVM-3
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529BQ76PL536BQ76PL455A

您好论坛

我正在尝试使用 BQ76PL536EVM-3 和 MSP-EXP430F5529LP使用应用报告SLAA478来制作电池管理系统。

到目前为止,我已经从 'PL536'上移除了电阻R49,R53和R60,并且我修改了可用软件,以使用WFP 1.5 代替WFP 1.1 (在MSP430 LP上)来获取'PL536的故障信号。

但是,当所有数据都连接好后,我看不到任何数据通过USB发送到主机PC (使用PuTTY验证)。 事实上,使用CCS,我看不到3 个bq76PL536 器件中的任何器件在代码中被分配了地址。

但是,实际上MSP430 LP (WFP LP)上的红色LED 1.1 指示灯一直亮起(表示MSP和BQ之间存在连接/通信问题)。 此外,连接到'PL536 EVM的某些电池似乎正在通过其平衡电阻器放电,即使它们的电压低于包装中的其它电池。

是否有人经历过这种情况? 是否有人有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将问题发布到微控制器/map430论坛。
    我想您有HPA507A EVM。
    如果是,则测量TP-VPROG1和TP-VSS1之间的电压。
    我想确保IC正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger

    感谢您的回复。 我按要求进行了测量。

    在TP-PROG1和TP-VSS1之间,我得到的电压为4.965V。

    在TP-PROG2和TP-VSS2之间,我得到的是2.2 mV。

    在TP-PROG3和TP-VSS3之间,我得到的是5.126V

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger

    感谢您的回复。 我按要求进行了测量。

    在TP-VPROG和TP-VSS1引脚之间,我得到:

    IC 1 (单元1-5):4.965V
    IC 2 (单元6-10):2.2mV
    IC 3 (单元11-15):5.126V

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的IC2似乎已死机。 这意味着您必须更换IC2才能与IC3通信。
    您的IC1看起来不错,因此您至少应该能够与底部IC通信。

    你有阿尔瓦克吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger

    否,我没有Aardvark适配器。 与EVM进行通信的唯一方式是通过MSP-EXP430F5529 LaunchPad。

    我想接下来的步骤是更换IC2。 我唯一需要的材料是另一个bq76PL536 IC,对吗?

    如果我想问,到底是什么导致单个IC出现故障? 我确信我使用可用的螺钉适配器与EVM建立了推荐的连接。 如果连接不正确,IC3是否也会损坏? 虽然不太可能,编码问题是否会导致这种情况?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您已经获得了样品和替换品。
    您的编码不会损坏IC。

    请记住,每个设备都有单独的电源GND,因此连接不正确可能会损坏IC。
    同样,您仍可以使用Launchpad调试代码。

    您只需要SPI连接到PL536A。
    检查CS_H,CLK和SDI。

    MSP代码是否查找3台设备?
    检查并确保您仅为1个IC寻址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。

    这(www.digikey.com/.../267.932万)是否 适合取代IC2?

    因为我以前不知道这一点,所以代码仍在寻找3台设备。 我会将其更改为1。

    感谢您的帮助。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,可以。

    您的应用是什么?

    如何打开设备电源?

    您使用的是单元格还是PS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger

    我的预期应用是电池管理系统,设计用于监控15系列锂铁磷酸盐电池(15S LiFePO4)。 设置如下所示:

    按照slu437d中的说明, 将分接头插入带有螺钉接线端子的配对连接器,然后通过拧紧螺钉固定。 然后将匹配连接器插入bq76PL536EVM上的相应插孔中。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将起作用,但您已查看bq76PL455A。
    这是16S AFE,您只需要1个IC。
    您可能想要签出。

    是的,您的系统设计也可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger

    感谢您的推荐。 考虑了该主板,但我最终还是选择了bq76PL536EVM-3。

    感谢您帮助诊断我遇到的问题的根源。

    我还有最后一个问题。 是否有任何方法可以测试板左下部分的隔离通信接口区域,以了解其是否正常工作?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您检查了LDOD,它很好。 这意味着IC没有死机。

    您必须立即写入/读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您在诊断主板时提供的帮助。 事实证明,定位错误本身是由于跳线JP19和JP20在隔离通信接口上的位置不正确所致。 尽管如此,IC2仍然没有了,我正在得到一个替换件。

    此致