This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:无法获得5V电压

Guru**** 2455000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571943/lm2676-impossible-to-get-5v

部件号:LM2676

您好,

这是我正在设计的第三个原型,5.0 不工作。 我遵循了布局指南,但没有更好。 我的输出电压为+/- 7 V。 我应该如何操作电源电路?

使用的组件:

Cin:4.7 UF + 100 nF
cout:100uF
电感器:33 uH 2.8 A
二极管:肖特基60 V 3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cyril:

    由于并非所有零件都已标记,并且没有原理图可与之进行比较,以便正确识别零部件,因此读取布局可能会有点困难。

    您是否已查看LM2676数据表中的图24以了解建议如何布置该零件?

    如果您可以分享您的原理图,则更容易找出可能存在的问题。