This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4233万:将组件置于DC-DC电路之下

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572255/tps54233-placing-components-beneath-dc-dc-circuit

部件号:TPS5.4233万

您好,

由于设计限制,我想将一些部件置于直流-直流电路设计之下。 我不认为这是推荐的,但是否有任何特殊信号不会干扰或受到TPS5.4233万的干扰? 如果否,放置是否仅限于IC和电感器或电路下的整个区域?

此致

Lalit Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有多种因素会影响您问题的答案。
    您的PCB有多少层?
    PCB内部是否有一个实心,中断的GND面板,用于保护PCB的一侧与另一侧之间的距离?
    将电路/迹线放置在TPS5.4233万下面是什么意思? 您是否能够避免将零件放置在所有高电流环路区域下?
    A.输入电容器电流回路
    B. 交换机节点
    C. 引导电路。
    D. 输出电容器电流回路。

    如果内部层上有一个坚固,不间断的GND平面,可以将一侧与另一侧隔离开,并且电流环路很紧,那么让我们看看数据表的图24。

    您可以将部件放在主板的另一侧,放在该图较低部分下面:COMP网络,软启动电容器和启用电阻器网络下面。

    然而,正如可能存在EMI和噪声问题一样,也必须考虑到TPS5.4233万过热导致的特性漂移导致的潜在热问题。

    如果还有其他问题,请告诉我。