This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.213万:电感器开路/短路

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575321/tps62130-inductor-open-short

部件号:TPS6.213万

如果电感器短路或开路,对IC和降压转换器的输出有何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从事FMEA工作?

    如果电感器开路(不存在),则输出电压将为高阻抗,IC可能会在100 % 占空比时打开高侧FET,以尝试提高输出电压。

    如果电感器短路,则Vout将对SW短路。 当高压侧打开时,Vin将出现在Vout。 这可能会损坏负载和IC。

    将来,请在您的帖子标题中添加更多词语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我正在做FMEA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,您好,要提高输出效果,您意味着什么? ?
    电感器已打开。 未连接到输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。 SW与Vout之间没有连接。

    但是FB引脚的分压器仍连接到Vout。 由于输出电压将为0V,因此FB将为0V。 由于此电压低于0.8V,高侧FET将打开。 IC正在尝试(但无法)使输出电压达到设定点。