This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:最小占空比

Guru**** 2457470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574746/tps54302-minimum-duty-cycle

部件号:TPS5.4302万

大家好,

使用此部件,在最差情况下输入电压+20Vdc的情况下,在+1.0Vdc时产生~1.2A是否安全? 如果有任何风险,请告诉我--谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20 V时为1 V,需要约5 % 占空比。  110 nsec ton min典型值和400 kHz FSW典型值提供4.4 %最小占空比。  FSW max提供5.61 % 最小占空比。  假设最长正常工作时间约为135 nsec (可能更长,未指定),则最小占空比可能为6.89 %。  您是否在意是否跳过脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的响应和计算。 我向前看了一下,我认为我们很好。 后续问题是我们是否有频率域TINA SPICE模拟来测量TPS5.4302万的增益和相位响应? 我认为WEBENCH设计器只输出了时间域模拟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何东西。  即使是webench也不显示任何循环响应数据。  由于是一种电流模式控制设备,因此有点令人惊讶。  仅供参考,我不直接支持TPS5.4302万。  大家可能知道,我回答了很多关于e2e的一般性问题。  如果我知道答案 ,那么仅回答帖子比尝试跟踪其他人回答更快。