This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:IC的热阻

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574765/lm5068-thermal-resistance-of-the-ic

部件号:LM5068
在“线程: LM5067”中讨论的其他部件

LM5068的热阻是多少?

工作条件指示105C最大Tj。

然后订购表明工作温度最高为105C

所以我不知道这部分的热阻是什么。  有人能告诉我这是什么吗?

谢谢!

-John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    RthetaJC的热阻应约 为44 C/W  

    我想指出LM5067是比LM5068更好的选择。 下面是一些比较:

     

    1. LM5068没有SOA保护(功率限制)。 LM5067具有SOA保护。
    2. LM5068在电流限制(+/- 20 % 与+/- 12 %)下精度较低
    3. LM5068 浪费更多功率(电流极限阈值100mV与50mV)
    4. LM5067的价格与LM5068相似(在某些情况下更便宜)。

     

    我们的团队始终建议使用LM5067来全面保护高负电压应用。 我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aramis,
    感谢您对热阻的回答。
    您能否回答有关最大接点温度的问题? 105工作温度是环境温度,壳体温度还是接点温度?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    这些值可在"Absolute Max. LM5068数据表上的"评级"和"运营评级"(请查看下面的屏幕截图):

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢阿米斯,我想这是显而易见的。
    -John