This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.213万:输出最大规格

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575277/tlv62130-vout-max-spec

部件号:TLV6.213万
主题中讨论的其他部件: TPS6.213万TPS6.2135万

您好,E2E:

我的客户想知道他是否可以将 TLV6.213万的输出设置为~5.2V。  我们知道最大规格为5V,但我们想知道将其设置得更高的含义。  它是否会破坏某些内容,或者零件是否变得不准确或其他内容?

TPS6.213万的额定电压高达6V。  TPS和TLV有何区别?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压设置高于5V超出D/S规格,因此不推荐。 TPS6.213万应用于此目的。 TLV6.213万将输出5.2V,但这超出了其规格(在此操作点未指定电气参数)。

    还有新型TPS6.2135万,它提供更小的尺寸,更高的电流,更严格的输出精度等

    TLV系列设计用于对成本敏感的应用,通常规格较低。 您可以比较这两种器件的电气表,发现TPS6.213万是在整个Tj范围(而不仅仅是Ta)上指定的,输出精度更严格,电流限制和RDSon等的最大规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    感谢您的快速,详细的回复!

    Sam