This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:正常操作时LM5021最大输入电压值

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP7188, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574943/lm5021-lm5021-max-value-of-vin-in-normal-operation

部件号:LM5021
主题中讨论的其他部件:PMP7188,TINA-TI

我用LTSPICE模拟PMP7188。

基本上,它可以工作。

但我发现 Vin的值开始时大于36 (典型Vin ESD)。

图1. VIN的电压和电流波形

理论上,Vin应在30~40之间夹紧。
Vin是否可能大于40?

还是LTSPICE的错误?

图2. LM5021的数据表

plz帮我解决这个问题。m (_) m

图3.示意图

e2e.ti.com/.../PMP7188.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您对TI的关注。 我已经联系了支持此设备的相应工程师。 明天上午美国东部标准时间,您应该听到他的讲话。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户484.385万,

    这个问题无疑是由于仿真模型的某些问题而不是实际零件的问题。
    根据示意图,375-Vdc散装导轨上的2Mohm最多只能为C7提供188uA的充电电流。 此电流需要~μ A 1.1 秒才能将C7充电至20V,在较低输入电压下,启动时间更长。 您的模拟显示几乎瞬间跳到58V,然后是大约10毫秒后的一些启动活动。 由于这不是基于一致的实际体验的预期行为,而且基于计算也没有意义,我们可以在启动时得出模型存在问题的结论。 我假设C7没有初始条件= 58V。 请检查此项。

    我们无法得出任何结论,例如模型在长期稳态条件下或在瞬态扰动期间是否正常工作(仅基于您提供的260毫秒模拟段)。 但是,由于仿真未能准确反映启动情况,因此该IC模型在复杂系统交互的后续仿真中的整体准确度存在疑问。 我很难相信这样一个模型,它不能重新创建IC的一个基本功能,包括将Vin节点夹紧至36V。 TI不能保证竞争对手的TI器件型号或其仿真程序的真实性。

    TI为此部件提供了PSpice模型和TINA-TI模型。 我建议您尝试在相同的电路上使用TINA-TI建模程序。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用TINA-TI再次尝试
    感谢您的解释!

    如果您可能拥有PMP7188的模拟文件,您是否可以运行模拟并在LM5021点(Vin)张贴电压和电流波形。
    我非常感激!!m (_) m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很抱歉让您失望,因为我无法回答您关于设置和运行LM5021模拟的请求。 我只是没有时间这样做,因为一般来说,TI对E2E论坛的支持来自其他工作时间紧迫的工程师,他们不是专门为论坛提供支持。 但是E2E并不限于TI的响应,因此如果其他感兴趣的观众有时间并且愿意,我邀请他们尝试此模拟并发布结果。

    此致,
    Ulrich