This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM2.5085万:WebBench工具建议的设计无法正常工作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575182/webench-tools-lm25085-design-not-working-as-proposed-by-webbench-tool

部件号:LM2.5085万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

AS,WebBench为LM2.5085万恒定电流提供设计方案Vout = 3.3V,Iout = 500mA。 根据最低波纹电路,输出波纹最大为60mV,但在我们的例子中,波纹最高为536mv 在39 u/900 ma感应器的宫殿里,我目前使用的是33 u/8安培。我还尝试了在 snva486a中建议的LM2.5085万恒流饼干。结果是相同的。任何建议都是这样的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的原理图?您能否确认您的负载配置文件的详细信息,以及您希望它在恒定电流和恒定电压调节方面的表现? 您能否告诉我您在什么条件下测量这些示波器镜头? 谢谢。