This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:软启动和FPWM

Guru**** 2537620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574889/lm5141-q1-soft-start-and-fpwm

部件号:LM5141-Q1

您好,Champs:

 

我收到了客户的问题,您能否提供支持?

 

问题1)软启动完成条件

当SS节点电压超过内部参考电压(=1.2V)时,软启动是否完成?

断言FPWM (DEMB=VDDA)时,SS节点是否已夹紧1.4V (1.2 + 0.2)?

 

 

问题2) FPWM启动计时

在启动期间,何时激活FPWM?

您能澄清时间安排吗?

 

此致,

Nobuo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuo,

    以下是 有关LM5141-Q1在软启动期间的操作问题的答案。

    1.当软启动(SS)电压超过1.2V参考SS完成时是。  是的,当LM5141-Q1处于FPWM中时,SS引脚夹紧至1.4V。

    2.启动SS时,反馈和COMP 电压约为0V。  当SS升至300mV以上时,LM5141-Q1将开始输出HO脉冲(PWM激活)。

    Terry Alinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry-San,

    感谢您的回答。

     

    关于软启动电容器和软启动周期之间的关系,让我确认我的理解是正确的。

     

    问题3)根据数据表,已连接恒流源(ISS),其典型值为22uA。

    当SS节点达到1.2V时,软启动将停止。

     

    因此ISS = css*dV/dt = const。

    TSS = 1.2 *CSS/ISS,其中TSS是软启动完成时间。

     

    问题4)“1200us”在“7.2 功能方框图”中的含义是什么?

     

    此致,

    Nobuo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuo,

    3-是的,您正在正确计算软启动时间。

    4-功能方框图中的1200uS是跨导放大器增益(误差放大器)。

    如果您有任何其他问题,请联系我。

    Terry Alinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要明确一点,1200uS是微型西门子,而不是微型秒。