This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:输出电流过低

Guru**** 2452260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572152/lm5165-output-current-to-low

部件号:LM5165LM5165</s>5165

亲爱的朋友们:

我的设计出了问题。
我连接了我的电路。 我的问题是输出电流似乎被限制在45mA。
我尝试将Ilim引脚连接到GND,也尝试了RT引脚上电阻器的不同值。

我希望接近100毫安左右的最大电流

我选择的电感器是否是原因?
我使用的电感器是SRR4028-560

www.bourns.com/.../SRR4028.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,TI的任何人都可以查看此线程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我是否能找到人来帮助我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timur:

    本设备有两种模式:PFM和COT。 鉴于您已选择使用56uF电感器,我建议将Rt引脚与地线和Ilim引脚短路,以强制设备进入PFM模式。 100mA是PFM模式的限值。 如果您需要更多输出电流,则需要将设备设置为COT模式。 此外,您可能需要将输出电容加倍,以查看降低的波纹噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    干杯,我已经在玩各种模式和Ilim电阻器了。 但是,很高兴您在设计中没有发现任何问题。
    在接下来的几天里,我将再次尝试您的建议。

    此致Timur