This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.806万:在Unite Line上使用ZCD和VCC。

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574847/ucc28060-use-zcd-and-vcc-at-unite-line

部件号:UCC2.806万
主题中讨论的其他部件: UCC2.8063万AUCC2.8063万PMP1.0116万TPS9.2314万

您好,

我是PFC控制器的初学者,有一个简单的问题。

1.对于下面所附的TI应用说明,VCC来自HV节点的R2,R7,R8。

所以我 关心 的不仅仅是待机电流 ,还有R2,R7,R8的加热。

   是否可以在第一次启动时更改为R2,R7,R8供电的示意图,然后从 变速器子 线路缩短R2,R7,R8并为VCC供电?

2.以下TI的应用手册是否为最新版本? 如果没有,我可以从哪里下载最新的示意图?

e2e.ti.com/.../UCC2.806万.pdf

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC2.8063万A_5F00_FBK.pdf

    您好TS

    UCC2.806万是较旧的部件,在 大多数应用中已被UCC2.8063万或UCC2.8063万A取代。

    所附示意图显示如何从变压器辅助绕组为VCC供电。

    您可以在此  位置找到本原理图,作为UCC2.8063万A的PMP1.0116万参考设计的一部分。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    感谢您的善意回答。

    我在TI网页上找不到UCC2.8063万或UCC2.8063万A的任何应用说明。
    你能帮我分享一些吗?

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snva685.pdf

    TS,您好!

    如果您转至此页面:

    www.ti.com/product/UCC2.8063万A/toolsoftware

    您将找到我提到的参考设计。

    参考设计(PMP1.0116万)包含原理图,物料清单,测试数据,CAD文件和应用说明。

    当我查看应用说明(SLUA625)时,我发现 它引用了UCC2.806万。

    这与您的原始问题中的应用说明相同。

    TI还有关于THD,功率因数校正和回扫转换器的另一个设计说明。

    请查看SNVA685。 本应用手册涉及TPS9.2314万控制器。

    随附文档。

    此致,

    John