This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3024万:关于EN和PFM/PWM引脚的建议上限

Guru**** 2504075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573862/tps63024-about-recommended-upper-limit-of-en-and-pfm-pwm-pin

部件号:TPS6.3024万

大家好,

 

我们的客户想了解EN和PFM/PWM引脚的建议上限。

我了解该值为7.0V (绝对最大额定值)。

我的理解是否正确?

 

[背景]

它们在EN和PFM/PWM电压为3.0V时使用TPS6.3024万,而VIN(最小)电压为2.3V。

因此,他们担心EN和PFM/PWM针脚的建议上限是否不取决于VIN。

(例如,它是“VIN+0.3V”等)

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚EN和PFM/PWM均可高达7V,独立于输入电压。

    是否可以通过私人消息共享业务机会并结束应用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina - San,

    非常感谢你的帮助。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru