This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:TPS6.5218万的GPIO3引脚

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574881/tps65218-gpio3-pin-of-tps65218

部件号:TPS6.5218万

您好,

我有一个关于TPS6.5218万的GPIO3引脚的问题。

我知道GPIO3引脚可用作重置引脚。

我的客户不使用此PIN。 但客户想知道为什么GPIO3引脚在PMIC中。

因为TPS6.591万x PMIC没有与GPIO3相同的重置输入引脚。 TPS6.5218万比TPS6.591万x更新。 我认为这意味着GPIO3引脚由于某种原因而被添加。

但我不知道原因(情况需要 重置为PMIC)。 我认为有重置信号到处理器就足够了。  为什么GPIO3引脚位于TPS6.5218万 PMIC中?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致,

Michi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama-san,

    感谢您的发帖! GPIO3用于AM335x处理器的热重置。 此针脚对负边缘敏感。 请参见下面的引脚说明。 您的客户正在使用TPS6.5218万驱动哪款处理器? AM437X或AM335x? 如果未使用销。 将针脚拉高至vsys,并拔出100k欧姆。 如果有任何问题,请告诉我。 谢谢!

    此致,

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul-San:

    感谢您的快速回复。 非常有帮助。

    但你的回答不是我 的问题 ,可能是因为我的英语水平很差。

    我不想知道如何使用GPIO3引脚。 我想知道为什么将GPIO3引脚添加到TPS6.5218万 PMIC。

    如您所知,TPS6.591万x PMIC (此系列早于TPS6.5218万 PMIC) 没有与TPS6.5218万的GPIO3相同的重置输入引脚。 但TPS6.5218万有其引脚。

    为什么? 我的客户想知道TI为什么在新的PMIC中添加GPIO3引脚。  如果需要重置,我认为有PB针脚。 所以我认为GPIO3是出于某种特殊原因添加的?

    请再次通知我。

    此致,

    Michi