This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1046万:TLV6.1046万信息放大器;可用性

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575049/tps61046-tlv61046-information-availablity

部件号:TPS6.1046万
主题中讨论的其他部件: TLV6.1046万

有两个线程提到TLV6.1046万,它似乎是更大的封装(SOT) TPS6.1046万。  我一直在尝试获取有关样品,可用性,数据表等的信息(通过发布到E2E以外的其他途径),并且出现了空信息,因此我给E2E一个机会。

我是围绕TPS6.1046万进行设计的,因为它具有必要的功能和成本,但从价格低廉的PCB制造角度来看,它并不像SOT那样完全符合要求。  此外,选择一个能够处理TPS6.1046万电流限制的电感器会产生相当大的电感器,因此我不能完全理解TPS6.1046万采用的如此小封装的优点。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来实际上有一台TLV6.1046万正在开发中。  尚未发布。  由于它来自完全不同的业务部门,我对时间表或可用性没有任何了解。  让我看看我能否找到可以提供帮助的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库珀
    请联系当地的TI支持部门以应用此器件的样片和数据表。