请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1046万 主题中讨论的其他部件: TLV6.1046万
有两个线程提到TLV6.1046万,它似乎是更大的封装(SOT) TPS6.1046万。 我一直在尝试获取有关样品,可用性,数据表等的信息(通过发布到E2E以外的其他途径),并且出现了空信息,因此我给E2E一个机会。
我是围绕TPS6.1046万进行设计的,因为它具有必要的功能和成本,但从价格低廉的PCB制造角度来看,它并不像SOT那样完全符合要求。 此外,选择一个能够处理TPS6.1046万电流限制的电感器会产生相当大的电感器,因此我不能完全理解TPS6.1046万采用的如此小封装的优点。
如有任何帮助,我们将不胜感激。