This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3.6274万:输出电流不能由PWM占空比设置

Guru**** 2399875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573931/lm36274-output-currnet-cannot-set-by-pwm-duty

部件号:LM3.6274万

您好,先生,

我想通过外部PWM占空比设置LM3.6274万输出电流,现在我尝试设置0x02=[0xFB],

但似乎仍然无法工作,是否需要设置其他寄存器?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您仍需要在寄存器0x08中设置BL_EN位和所需的BLEDx启用位(如果需要启用所有字符串,则设置0x1F)。

    我希望这能解决您的问题。

    此致,
    Angelos Tsiros