This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:输出问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573486/lm2678-output-issue

部件号:LM2678

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

以下规范出现问题。

VIN=24V

输出电压=3.3V (固定)

CIN=220uF/Cout40uF

L=33uH

出现输出电压在空载时升高的现象。

我看到了这个线。⇒

如果没有低电流流动,为什么它不能正常工作?

请告诉我该机制?

祝您一切顺利

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我无法回答这个问题,
    请您合作吗?