This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7741万-G1:BQ2.7741万-G1--在电池放电模式下测量电池电流

Guru**** 2399885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571949/bq27741-g1-bq27741-g1---measuring-of-battery-current-in-battery-discharging-mode

部件号:BQ2.7741万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,

我在设计中使用BQ2.7441万DRZT-G1A

我能够通过在正常模式(充电)下读取寄存器0x10和0x11来读取电池电流。

但我无法在放电模式下读取电池电流。

请建议如何在电池放电模式下读取电流。

此致,

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以读取寄存器0x14和0x15以获得平均电流(),它是一个带符号的整数值,包括充电电流和放电电电流。

    谢谢。

    此致,

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复,

    我阅读了我们获得的以下值:

    0x14-0xa0

    0x15-0xFC

    我应该将这些值转换为签名值,还是将获得的值转换为签名值?

    我将获得的值是我连接的负载电流或蓄电池中的电流??

    但当我测量感应电流时,我通过万用表(500mA)实际获得了负载电流值,如何 通过寄存器获得相同的值

    此致,谢谢

    Naveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否通过bqstudio获得平均电流? 它位于注册表中,易于读出。
    平均电流是放电过程中的负载电流。 您需要将万用表串联连接到电池侧以测量电流,如果万用表读取的电流与bqstudio读取的电流不同,则需要先对bqstudio进行校准,以确保它们获得相同的结果。
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sammi,

    感谢您的回复,
    正在使用c代码通过寄存器读取值,我是否可以在代码级别使用bqstudio?
    在读取了如何将十六进制值转换为十进制值的寄存器后,我没有得到正确的值,
    请你帮我解决这个问题。

    此致,
    NV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您可以获得注册信息,则无需使用bqstudio。 如果要使用bqstudio,应确保与bqstudio的I2C链路没有问题。
    关于如何将十六进制值转换为十进制值,我不清楚您的问题。 您可以记录所有数据,并使用Google中的一些工具将十六进制值转换为十进制值,如果我误解了您的问题,请告诉我。
    谢谢。

    此致,
    Sammi Shang