This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3635万-Q1:LM5.3635万-Q1 EMC测试

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571524/lm53635-q1-lm53635-q1-emc-test

部件号:LM5.3635万-Q1

我们的客户考虑使用LM5.3635万LQRNLTQ1 (5V固定版本)。

他们检查其主板上的EMC测试(CISPR252002)

结果为:

 PK:30dBuV

 AV:26dBuV

限制为18dBuV (因此超过12dB)

这种情况下,其输出L,C为  电感器:2.2uH, 电容器:22uF x 3件

他们希望将纹波电流最小化约18dB (包括裕度),以满足EMC要求。

但这种情况是 电感 器值需要 22uH。此部件可以在数据表中使用1.5uH到10uH的电感器。

如果您 有解决方案或想法来满足 LM5.3635万LQRNLTQ1的EMC要求,请告知我们。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kura,

    我们将需要有关客户设计的更多详细信息,以便为您提供帮助;

    1. 您谈论的是哪种测量类型以及频率范围(有关 测试条件的更多详细信息)
    2. 客户示意图
    3. 客户是否使用输入EMI滤波器
    4. 主板布局

    期待您的回复

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brani-San

    它们的相关频率范围是0.53~2MHz。
    此部件为2.1Mhz SW部件。 当SW频率降低到1.85Mhz时,SW频率在相关频率范围内。
    我们将通过您当地的支持团队向您发送您请求的2号和3号材料。

    我们要求获得客户所需的4号材料。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kura-san,

    我收到并查看了客户示意图。 在原理图方面,一切看起来都很好。

    似乎所有EMI测试都是在没有任何EMI输入滤波器的情况下执行的。 有关EMI输入滤波器设计的信息,请参阅下面随附的EVM用户指南。

    为了在大多数情况下通过严格的CISPR25 5类要求,需要输入滤波。

    请与客户核实是否使用或不使用输入滤波器获得了报告的测试结果?

    此外,主板布局对部件和EMI性能也有着非常显著的影响。

    如有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kra-San,Brani-San,

    我还一直在试用LM5.3635万 EVM,并且有一种有趣的方法可以让您稍微改进EMI ...

    这些对称针脚部分的概念(例如 LT8640,LM5.3635万, TPS56C215,MPQ8636等)是电流在平衡回路中流动,以抵消产生的EMI:

    这是个好主意,但是只有一个电感器,所以它不能是对称的,也不能取消。 因此请尝试使用2个电感器…

    我用2个并联4.7uH电感器修改了LM5.3635万板。 将它们与“引脚1”反向放置,以便助熔剂可以取消;例如,当电流从左向右流动时,一个电感器将助熔剂进入电路板,另一个将助熔剂从电路板中流出。

    LM5.3635万主板:原装单个2.2uH:

    LM5.3635万板:使用2x 4.7uH修改,引脚1反方向:

     

    使用杠杆范围CS328示波器和近场环路探头进行测试:

    频率显示:暗迹2.2uH原电感器,光迹2x 4.7uH (峰值约为6dB更佳):

     

    时间显示:环路在电感器上居中。 暗迹线(2 x 4.7uH),亮迹线(原始2.2uH)。 对于2个电感器壳体,磁通量在其中心正上方被抵消。

     

    使用双电感器似乎可以将峰值辐射噪声(至少在近场)提高约6dB,并且通量被抵消。 这也具有一个优点,即每个电感器中的电流为一半,因此流量密度和RMS损失将会降低。

    我们将在设计中实施2个电感器。

    如果您还能利用此想法改进EMI测试,那将是非常有趣的...

    此致,Ken