This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:故障板中的nINT始终为低电平

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574995/tps65218-nint-always-low-in-a-faulty-board

部件号:TPS6.5218万

我正在将TPS6.5218万B1RSLT与Sitara AM4376BZDND100配合使用。 由于我们选择从SD卡启动,因此有几个设备无法启动(sysboot[4:0]=0.11万b)。 我正在将故障板与完全正常工作的电路板进行比较,并且所有电压轨都没有达到预期值,除了此信号和以下发现:

DCDC4的电感器在一端显示大量噪音,因为它在工作单元中不起作用;用新的电感器更换了电感器,但噪音仍然存在。  

在所有故障装置上,引脚42 "nINT"始终为低电平,而在功能中为高电平。

如果PMIC或Sitara SoC出现故障,您能否提供指导?

谢谢

GGabe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    感谢您的发帖! 您是否能够为SoC供电并读取中断寄存器(reg 0x1h和reg 0x2h)? 中断寄存器的状态是什么? 读取中断寄存器后,nINT引脚是否返回到其高z状态? 请告诉我您的发现。 谢谢!

    此致,

    Paul Kundmueller