This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:TPS2.3753万A电源优先级问题

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574690/tps23753a-tps23753a-power-priority-question

部件号:TPS2.3753万A
主题中讨论的其他部件:TPS2.3756万TPS2.3756万EVM

您好,先生,

当POE和适配器优先级更改时,您能否提供“确保系统保持(避免崩溃)”?

此致,

现在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nowal:

    PoE和适配器之间的平稳过渡非常困难。 当转换器在适配器电压与PoE电压之间切换时,浪涌可能导致PD进入浪涌电流限制,在这种情况下转换器的输入电压可能会下降到足以使转换器短时间关闭的程度。

    最接近的解决方案是TPS2.3756万数据表中图33 (右侧)所示的TPS2.3756万电路。 这用于使用非常接近PSE预期电压的适配器电压。 您可以在TPS2.3756万EVM上测试此类电路。