This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万:忽略浪涌电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574413/tps40210-ignore-the-inrush-current

部件号:TPS4.021万

您好,

      

         使用TPS4.021万DRCR时,如何忽略以下浪涌电流?

我们遇到当客户插入由OCP引起的24V USB设备时,增压器将关闭。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    USB设备的插件似乎产生了过载情况,TPS4.021万的运行方式如预期:它必须停止切换或将占空比降至最低,以防止在过电流条件下损坏功率MOSFET PQ1。

    不确定+12V从何处来打开输出PFET。 如果插件激活了它,您应该降低PQ4和PG3的开启速度,因此,通向+24V端口的超电流将受到极大限制。 通过附加电路可以达到更精密的超限电流。 但是,增加这两个FET的栅极电容器应该可以完成此任务。

    此致,
    Yehao Xi,BCS系统和应用工程