This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3632万G:I2C

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572249/tps53632g-i2c

部件号:TPS5.3632万G
主题中讨论的其它部件:LMG5200LM5141

您好,

我正计划构建一个基于GAN FET的降压转换器,最大电压为24V至5V @ 1A。 是否可以 使用任何其它TI的同步降压控制器(1MHz开关)来驱动LMG5200? 我不想使用I2C控制来编程输出电压,以使其非常简单。 LMG5200半桥GAN解决方案使用TPS5.3632万g,需要通过I2C进行配置/设置

此致,

Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailendra,您好!

    对于简单降压至5V的应用,TPS5.3632万G不是首选解决方案,特别是因为输出连接引脚 限制在3.3V以下(有变通办法,但需要更多的外部组件)。

    LM5141更适合于高达2.5MHz的降压控制器。

    这是 一种电流模式控制器,可通过参考高压侧输出至接地而不是开关节点来与LMG5200结合使用。

    该操作将限于连续PWM,在低负载下禁用非连续模式。

    如果您想了解有关此应用程序的更多信息,请随时与我分享您的联系信息,我将向您发送相应 的宣传材料。

    此致,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alberto。 我有兴趣使用LM5141和LMG5200来构建降压转换器。

    请分享合适的材料和应用说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailendra,您好!

    以下示意图可用作指导,以使LM5140与LMG5200正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMG5200_2B00_LM5140-schematics.PDF</s>5140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shailendra,

    如果您对此有任何疑问,请告知我们。