This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万:RC引脚对地短路时的操作

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573509/tps40210-operation-when-the-rc-pin-shorted-to-gnd

部件号:TPS4.021万

您好,

请问RC引脚对GND短路时的操作是什么?
设备的最大切换频率是否为1MHz?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很期待收到回复。

    我在工作台上模拟了使用10uohm RRC的TPS4.021万。
    因此,切换频率为354GHz。
    我认为这不是实际的操作点。

    此致,
    柳枝旭坂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    RT不应短路,或者频率可能很高。  这是一种故障条件,Webench模型用于正常操作,因此无法模拟此类故障条件。  另一方面,从未在这种情况下对该装置进行过定性或测试。  有一点是肯定的,如果您将RC引脚GO GND短路,频率可能会大大高于1MHz。   

    谢谢!

    有浩