This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.12万:将VO电容器短路到接地有何影响?

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572870/tps51200-what-is-the-effect-of-shorting-the-vo-capacitor-to-ground

部件号:TPS5.12万

我目前正在测试产品可靠性,设计中包括TPS5.12万接收器和源DDR稳压器。 在测试中,我将VO电容器接地。 从VO引脚到接地的测量电流为60mA。 POWER_Good针脚显示低电压或高阻抗。 REFOUT显示电压为710mV。 所有输入均处于正常操作状态。

我想知道这是否是预期的效果? 如果这是预期的电流保护响应。 很遗憾,我无法展示赛道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Araza,

    很抱歉回复太晚。 当VO引脚对地短路时,将会发生OC保护,并且平均VO电流可能较低。
    REFOUT电压随REFIN电压变化,不应受到短路的影响。

    谢谢