This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.405万:关于LMR140x0的EN引脚处理

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574572/lmr14050-about-the-en-pin-processing-of-the-lmr140x0

部件号:LMR1.405万

各位成员,你好。

我对  LMR140x0的EN引脚处理有疑问

那么,您能告诉我这件事吗?

<问题>

当使用PLD或类似产品的外部电源将EN引脚逻辑设置为H时,

是否存在出现问题的情况?

※由于我只想判断是否推荐此设备,

首先,如果您只回答"是"或"否",我会考虑。

请帮帮我。

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN输入可以直接连接到输入电源。  也可以连接到逻辑输出以进行控制

    电脑控制器。  必须牢记两件事:1) EN引脚上的电压不得降至-0.3V以下

    2)在所有条件下,EN引脚上的电压不得超过VIN引脚上的电压0.3V。