This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:执行学习周期时出现问题

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571974/bq40z50-r1-problems-performing-a-learning-cycle

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

我正在开发一个带有两个单元的客户主板,其中包括一个BQ40Z50-R1。 电池标记为INR2.665万 3.6V 5000mAhr 18Wh。 我被告知他们是锂离子细胞。

我尝试尽可能地在BQ工作室中设置所有设备,并执行了各种充电和放电循环,似乎按预期工作。 正如新系统的预期,设置了CF标志,表示需要学习周期。 我尝试执行此操作,但无法从0x04更改LStatus标志。

我一直关注的学习流程来自这里的另一篇文章,内容如下:

  1. 使用适合客户应用的适当参数配置DataFlash;配置包装的化学成分并执行校准。
  2. 激活阻抗跟踪。
  3. 为电池组充电至充电端接。
  4. 让包装休息,直到设置REST标志。
  5. 以C/10至C/5的速率将电池组放电至终端电压。
  6. 让包装休息,直到设置REST标志。 Qmax应更新,更新状态应增加到05。
  7. 为电池组充满电,以达到充电端接。
  8. 让包装休息,直到设置REST标志。
  9. 以C/10至C/5的速率将电池组放电至终端电压。
  10. 让包装休息,直到设置REST标志。 Ra表应更新,Update Status (更新状态)应增加到06。

我陷入了第6项的困境。 正在设置REST标志,我正在获取Qmax更新,但LStatus在0x04上一直处于停滞状态,尽管它已处于此状态超过20小时。

注:上述说明使用术语“Update Status (更新状态)”。 我假定这与LStatus寄存器相同(4个未定义的位,Field_Qmax,ITEN,cf1,cf2)。

文件: e2e.ti.com/.../Failed-Learning-Cycle.zip

.gg.csv文件: e2e.ti.com/.../Settings-_2300_11-_2D00_-Failed-Learning-Cycle.gg.csv.zip

第一个放电周期: e2e.ti.com/.../Charge-discharge-cycle-log-_2300_3.log

First Chage Cycle: e2e.ti.com/.../Charge-discharge-cycle-log-_2300_4.log

第二个放电周期: e2e.ti.com/.../Charge-discharge-cycle-log-_2300_5.log 可能是比较好的一个放电周期。

第二次放电循环(续): e2e.ti.com/.../Charge-discharge-cycle-log-_2300_6.log 次日休息。

我确信我错过了一些愚蠢的东西,但我已经经历了几次,无法发现我做错了什么。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢,Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin:

    我们将尝试检查您的文件,并在周一回复。 同时,请阅读 TRM 章节6.4  Qmax和Ra 以及学习周期指南。

    e2e.ti.com/.../4024.LearningCycleOverview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian,

    感谢您为我了解这一情况。 您的学习周期概述包含一些我在其他地方找不到的有用信息。

    您能否确认“LStatus”(用于TRM的bqStudio和13.1 .........55)与“Update Status”(更新状态)相同(在其他地方使用)?

    查看"学习周期中的常见问题"列表

    -未检测到电池。
    我在BQ40Z50-R1上找不到BAT_DET标志

    -未启用。
    IT ='1'

    -未满电。
    充注结束时FC ='1'。

    没有足够的放松时间。
    VOK ='0'

    -连续放电。
    放电一次完成。

    -放电太远。
    这是可能的,因为我不完全理解要求。 保险丝已禁用,因此不应出现"包保护器打开"的情况? "仪表进入POR状态"我不理解。 POR在TRM中有几处使用,但未定义。 它在TRM中似乎是指"Power On Reset"(开机重置),但我可能错了。

    一点也不放松
    现在有三天的放松时间。

    -放松时电流过大。
    似乎不是这样。

    ——不在室温下
    温度= 20°C

    - FET不会切断放电。
    已手动移除加载。

    -选择了错误的化学ID。
    这是可能的。 我在BQ40Z50-R1上找不到RUP_DIS标志

    - LiFePO4
    未使用LiFePO4

    所有的帮助都得到了感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Damian,

    -连续放电。
    放电一次完成。

    [/引述]

    我昨天晚上想到了这一点,但这并不是完全正确的。 在达到CUV点(每个电池2.9V)之前,会执行放电。 这导致放电FET关闭,从而停止放电。 稍后,电池电压恢复到CUV恢复点(每个电池3.1V),然后放电重新开始。 在我注意到发生这种情况并手动移除负载之前,此循环重复了几次。

    此过程是否会使放电周期失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    学习周期指南100 % 在某些标志名称方面不适用于bq40z50-R1。 它更像是一个过程指南。  RDIS为RUP_DIS标志。 我怀疑你的细胞有错误的CHEM ID。 您可以使用我们的在线 GPC工具 ,按照以下指南,在完成学习周期之前,帮助您找到与您的单元格匹配的最佳CHEM ID。

    化学鉴定选择工具简单指南(GPC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Damian,

    我们将在星期一收集新数据并通过GPC运行。 希望这能让我们解决问题。

    谢谢,Colin

    (现在我自己的帐户终于解决了登录问题。 为什么论坛允许您创建一个16位密码的帐户,但最多只允许您使用12位密码登录?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin:

    我想了解您关于密码长度的问题,我们检查了密码长度,但没有看到这一问题。  您能否更详细地描述您设置和使用密码的确切位置?

    谢谢!

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了一下,这似乎是与LastPass的互动。 我已将LastPass设置为生成15个字符的密码,它正在将密码粘贴到字段中。 我没有注意到页面上最后三个字符被删除。 这意味着LastPass存储的是15个字符的版本,而您的终端只存储了12个字符。 当我登录时,它就不起作用了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我们将查看一下,看看我们是否可以改进,以避免将来出现此类情况。

    特里