This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM-HP:低压降时的切换频率

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572517/lm5175evm-hp-switching-frequency-when-the-low-dropout

部件号:LM5175EVM-HP

您好,

我收到了客户的以下问题。

当低压降下时,切换频率降低 ,如下所示;

※提取自": SNVU465"

在这种情况下,切换频率是否取决于最短关闭时间?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在降压-升压模式下,有一个降压周期(SW1脉冲),然后是一个升压脉冲(SW2脉冲)。 这只是零件的正常操作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San,

    感谢你的帮助。

    在降压升压模式下,如何确定切换频率?

    我理解它不是RT。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    RT决定振荡器频率,振荡器频率也是开关频率。 降压-升压模式的不同之处在于,一个周期是降压,另一个周期是升压。 因此,整体切换频率相同。 但是,在降压-升压模式下,CIN,Cout和IL波纹在1/2的RT频率下有效(如您在上述EVM用户指南中附加的teh波形所示)。

    希望这能澄清问题。

    此致