This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:TPS4.017万电路

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571201/tps40170-tps40170-circuit

部件号:TPS4.017万

尊敬的各位。

我们客户的TPS4.017万设备坏了(1pc),因此我得到了他们的电路。
我对这条线路有疑问。
1) FET的门注册
2)启动寄存器
3)双电感
请告诉我断路装置的错误。

e2e.ti.com/.../Rtps4.017万_5F00_question.pdf

此致,
Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    未提供故障的详细信息?   例如,您是否能够使设备每次都发生故障? 在什么情况下设备出现故障?  启动?  稳定状态(加载/卸载)? 加载步骤?  

    R58可能导致Q15和Q16之间的交叉传导, 请尝试将R58从4.7R降低至0r,然后重新测试?

    我检查了补偿值,看起来您可能有点稳定,您是否检查了瞬态响应以确保您有足够的相位余量?

    PS:我不清楚您对C37使用的是什么价值?  但我假设它非常小,小于100pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未提供故障的详细信息?
    ->本原理图是一个模块,故障发生在 最终用户。
    例如,您是否能够使设备每次都发生故障?
    ->是,100ppm/lot
    在什么情况下设备出现故障?  启动?
    ->抱歉,我不知道故障的情况。
    稳定状态(加载/卸载)? 加载步骤?
    ->同上。
    R58可能导致Q15和Q16之间的交叉传导,请尝试将R58从4.7R降低至0r,然后重新测试?
    ->抱歉,R58是R68。 好的,我会将您的意见发送给我们的客户。
    我检查了补偿值,看起来您可能有点稳定,您是否检查了瞬态响应以确保您有足够的相位余量?
    ->他们有FRA,所以我认为它正在检查中。
    PS:我不清楚您对C37使用的是什么价值?  但我假设它非常小,小于100pF。
    -> C37未安装。

    此致,
    Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加相位裕度;

    e2e.ti.com/.../TPS4.017万_5F00_FRA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我不能很清楚地阅读,但似乎您至少有45度的相位余量?  图解看起来很好,如果是这样?

    您能不能更改频率过高的电晕?  这是增益超过零dB点的位置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否读取交叉频率?

    e2e.ti.com/.../TPS4.017万_5F00_FRA_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持TPS4.017万,但我想发表评论。  您的交叉频率都在600至630 Hz的范围内。  是一家非常低的BW酒店。  如果你看这个相位,你在45度以上超过100 kHz。  我认为在70到80 kHz范围内的交叉频率会产生更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意John的观点,

     

    您的交叉频率似乎非常低。  将 交叉频率设置为切换频率的1/10。  您可以通过增加电容器串联的电阻器(从反馈到压缩)来实现此目的。  这将设置更高的中频增益并增加交叉频率。  高频率将使您在输出上获得更好的瞬态响应,从而最大限度地减少干扰,并应避免OVP条件。

     

    希望这有帮助吗?