This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4773万:bq2.4773万如何在温度过高时停止?

Guru**** 2461790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574830/bq24773-bq24773-how-to-stop-at-over-temperature

部件号:BQ2.4773万

尊敬的各位。

当MCU监视温度时,如何在异常情况下停止bq2.4773万?
(充电器禁用(0x12h)或/BATPRES?)

此致,
Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任一种方法禁用充电。

    请注意,当BATPRES引脚被拉至高时,bq2477x将重置“记忆启用”(ChargeOption0() bit[5])和IDPM_EN (ChargeOption() bit[1]),并重置MaxChargeVoltage()和ChargeCurrent()。