This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7201万A-Q1:工作期间HB和HO针脚短路。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571431/ucc27201a-q1-shorting-hb-and-ho-pins-during-operation

部件号:UCC2.7201万A-Q1
主题中讨论的其他部件: UCC2.7201万ALM5109B-Q1UCC2.7211万A-Q1

大家好,

我们的一位客户正在使用UCC2.7201万A-Q1,并且在操作过程中出现IC故障。UCC2.7201万A-Q1 HB和HO针脚短路,电阻为14E。 我们怀疑电路中使用的高自举电容器值,您能否帮助您编写一些相同的设计文档,并分享导致此故障的其他可能原因。 该设计用于以6kHz频率驱动BLDC电机切换,最小35 % 占空比和最大85 % 占空比。 随附的是驾驶员阶段示意图,供您快速参考。

e2e.ti.com/.../EHW_2D00_SCH_2D00_UCC2.7201万A_2D00_Q1-.pdf

您能否帮助您快速思考以纠正此问题。 提前感谢您的帮助和支持。

谨致问候,

Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    我已将您的问题发送给相应的团队进行跟进,您应该很快会收到他们的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinu,

    我很遗憾听到客户遇到了故障。 我们会尽力解决这个问题。

    我建议您提交故障部件以进行故障分析。 当地销售人员应该在这方面提供帮助。

    请问 驱动器故障时功率MOSFET是否失效?

    换言之,您是否有过更换驱动程序后一切正常工作的例子。

    我们也可以知道故障率。 到目前为止使用的驱动程序数和失败的驱动程序数。

    驱动程序出现故障或客户不知道驱动程序何时出现故障时,是否有特定的操作模式?

    LM5109B-Q1数据表详细介绍了如何计算自举电容器值。

    对于35 85 % 占空比的6kHz操作,1uF自举电容器有足够的时间充电,并且有足够的时间让自举二极管恢复。

    但如果我知道功率MOSFET的部件号,我可以知道更多信息。

    当您说HO和HB短接14欧姆时,您是否意味着HB和HO之间有14欧姆电阻?

    这些针脚或其它针脚是否与其它针脚短路?

    所有失败的驱动程序是否具有相同的失败签名?

    很少可能出现这种情况,例如与HS相关的HO或HB上的过压。 HS针脚也可能出现过大的负电压。

    ESD电池也可能受到某种程度的损坏。

    在总线上看到160V电解电容器时,总线电压是多少。

    我怀疑情况是否如此,但检查输入或输出是否有任何交叉传导也很重要。

     如果HS上的负电压过大,可能会导致设备锁定,或者设备可能会施加错误的脉冲,从而导致交叉传导。

    此问题的解决方案是更好的布局和快速低泄漏的schottkey二极管 ,它们靠近高速到VSS的芯片。

    我看到从何人到何人之间存在着一种选择,但如果有从HB到HS的快速瞬变,则会转换为何人,并可能导致HB到何人之间的时间短。

    改进布局有助于减少HS和HB上的振铃。

    如果可能,请在最坏情况下(例如启动,负载瞬变,短路等)提供HB至HS和HO至HS的波形。

    此外,让我们确保我们可以确定故障部件。

    如果HS负 电压过大是根本原因,客户可能需要尝试UCC2.7211万A-Q1,它具有更好的负电压处理能力(并且它与UCC2.7201万A-Q1的引脚到PI兼容)。

    让我们继续调查,直至找到根本原因。

    感谢您将此事提请我们注意并耐心等待。

    此致,

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritesh:

    感谢您的回复。

    请找到故障发生时HS针脚处的电压附加图。

    在末尾的时间线上,您可以看到HS针脚显示9V,它靠近驾驶员电源(10V)。 (失败时)

    此外,HS的电压绝对不会超过16V或低于-5V。

    e2e.ti.com/.../UCC2.7201万A_2D00_Q1_5F00_HS-PLOT.pdf

    以下是专家意见和评论的布局。

    e2e.ti.com/.../UCC2.7201万A_2D00_Q1_5F00_Layout.pdf

    提前感谢您的帮助和支持。

    此致,

    Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinu,

    只看一个波形就很难诊断问题。

    正如我之前推荐的,如果客户能支持FA的一些故障部件就好了。

    我还观察到HS上的负电压超过100ns,这也可能导致部件损坏。

    一个或多个参数似乎超出了其建议的限制,这导致了故障。

    我们需要在正常操作期间查看Hb,HO和HS,查看这些参数中是否有任何参数超过建议的最小值或最大值。

    让我们继续调查。

    此致,

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    感谢您的回复。
    波形中的负电压不均匀地超过1.5V,远远高于IC的耐受能力。 我们正在试用几个故障IC的样本。 我们如何从FA进行分析,最终结果始终显示"电气过应力"。 我们将收集样本并发送给您进行进一步分析。

    此致,
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    HS上的-18V规格仅适用于100ns。 直流规格为-1V。
    因此,如果在某些情况下,电压在相当长的时间内(如微秒)大于1伏,则部件可能会损坏。
    我还建议使用特殊触发器,以便我们可以更快地捕获波形,例如每分100秒的ns。
    尝试触发HB电压,并将触发点保持在Vin + Vdd以上(如果参照VSS进行测量)。
    通过这种方式,我们可以捕获可能发生在HB上的任何电压峰值,因此也可以捕获到HO上的电压峰值。
    现在让我们来谈谈FA。
    通过FA,我们可以知道IC的哪个部分受损,是输出级,ESD电池还是其他部件。
    有时,这有助于反向分析可能的故障模式,然后我们可以要求客户重现故障。
    如果签名匹配,我们可以说IC正在进入该特定故障模式。
    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    感谢您的参与。
    我们是否可以将故障部件发送给您进行分析,或者应该通过当地FA团队进行分析。
    再次感谢您的帮助和支持。

    此致,
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinu,

    我从未参与过FA流程,因此,如果您能通过当地FA,那会更好。

    询问他们,您需要知道电路的哪个部分损坏。 如果他们能告诉我们这是瞬时过电压事件,还是扩展过电流类型的故障,那就太好了。

    此致,

    Ritesh