This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:PMID针脚无法提供足够的功率进行DCP充电?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574779/bq25895-pmid-pin-cannot-supply-enough-power-for-dcp-charging

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件:TPS2514

您好,我正在使用BQ2.5895万最大充电IC来处理我们的其中一个应用。PMID引脚在连接到虚拟电阻器负载时似乎提供约3A电流(尽管噪音很大,是否有解决方案?) 但是,当我将BQ2.5895万的PMID引脚连接到带有BC 2.1 IC的三星S6电话进行握手(TPS2514)时,电话无法消耗最大DCP功率。 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izzy,

    要确认,在连接到Samsung S2电话时,您在OTG模式下使用的是bq2.5895万?  如果是,TPS2514报告 三星充电器的1.2 预期输入电流限制是多少?  如果充电器只允许其输入电流限制设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jeff的回应。

    是的,我在OTG模式下使用BQ2.5895万。 PMID与虚拟电源电阻器配合工作正常,可提供约3A负载。

    但是当我使用用于D+/D-的BC 2.1 协议IC将我的三星S6连接到PMID时,它不会消耗最大DCP电流。 但是,当我使用BC 2.1 协议IC通过不同的5V升压转换器向S6 Galaxy提供5V电压时,它将以最大DCP电流充电。

    因此DCP握手工作正常。 PMID可为虚拟电源电阻器提供3A电流。 但当我将这两种电流组合到为S6充电时,它不能消耗最大DCP电流。

    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izzy,

    您能否在同一图上提供VBAT,VPMID,IPMIDout,IBATout的范围图解(换言之,在事件中捕获插件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您能否在活动前后提供寄存器设置?