This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:有关片上OTP的问题

Guru**** 2462220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574570/bq27421-g1-question-regarding-on-chip-otp

部件号:BQ2.7421万-G1

团队,

我的一位客户正在尝试使用BQ2.7421万-G1进行设计,并提出以下问题:

“ 器件数据表(OTP)http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2.7421万-g1.pdf第9.2 .1章介绍了对一次性可编程存储器(OTP)进行编程的可能性。  但是,我在任何文档中都找不到此过程的说明。 所描述的只是在RAM中配置了标准数据存储器参数。

 是否可以将最重要的参数(例如设计容量,设计能量,终止电压和锥率)写入非易失性存储器(OTP),以便在开机重置(POR)期间初始化这些数据? 或者微处理器是否有必要在每个POR之后手动写入这些数据?”

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:
    您说的对,主机MCU除了更新满电池和空电池状态以满足系统要求外,还必须写入设计容量,设计能量,终止电压和锥率, 每次POR之后,bq2742-G1都是基于ROM的量表,而闪存量表即使经过POR也会保留参数,我建议您的客户使用falsh量表,以防他的应用在现场容易发生POR事件
    最佳,
    Haidar