This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:输出电容器选择

Guru**** 2529340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574892/lp2985-n-output-capacitor-selection

部件号:LP2985-N

我想请您查看随附的示意图,
重新加载输出电容器选择和稳定性。
如果我错了,建议使用更好的类型。
我需要这一点,因为我面临以下问题:
在EMC实验室,在设计审查期间,我开始了相关的施工
在 C23和C20之间放置一个we 7.4279204亿 (EMI抑制铁氧体磁珠600R @ 100MHz)以防止振荡。
我不确定这是否有帮助。

LDO:3.6 LP2985AIM-LDC/NOPB
输出电容器:CL32A226KOJNNNE


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    实际上,您已经在高频组件的输出上使用了C23,其余的操作由LDO本身完成...
    更好的做法是在LDO的输入处放置一点电感:事实上,LDO的CMRR在HF处更差,但输入处的电感器/铁氧体可避免输入噪声进一步传播...
    布局在EMI合规性方面也发挥着重要作用,在这里您可能可以稍微改进一下...

    PS:什么是R4的需要?

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回答。 R4用于完全放电输出电容器。
    在印刷电路板上没有显示的其他层上有一个接地平面。

    Balazs