This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:LM5002纹波问题

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572514/lm5002-lm5002-ripple-issue

部件号:LM5002

我使用LM5002将12V转换为48V,而波形的波纹过高(约10V)。 负载为麦克风,电流约为10mA。

可能的原因是什么?(以下是原理图和波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是"波纹",而是"切换噪音"。 测量时必须非常小心。 您应使用极短(< 1 cm)接地导线直接测量C7或C8。 "尖环"测量最好。 如果仍看到明显的开关噪声,您可能需要检查PCB布局。 布局不当会导致开关噪音增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    请帮助检查我的布局吗? 下面是我的两种设计,它们具有大致相同的切换噪音。  

    非常感谢!