This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5233万:参考设计问题

Guru**** 2637565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574309/tps65233-reference-design-questions

部件号:TPS6.5233万

如果我们将输出电流设置为500mA,如何计算主电感器值及其电流容量。

TPS6.5233万EVM原理图上D131/D132的用途是什么,以及电路中的特定特性需求是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我已将此帖子移至非隔离DC/DC,以尝试确保您可以获得适当的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     D131/D132用于电涌测试。

    D131应为肖特基二极管,您可以选择B240A-13-F

    D132应该是TVS二极管,您可以选择SMCJ28A。

    仅供参考。

    谢谢。