This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3061万:输出电压不是5V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574795/tps63061-output-voltage-not-5v

部件号:TPS6.3061万

大家好,我一直在使用tps6.3061万降压升压转换器,但我似乎遇到了一些问题。  这是固定输出版本,但我使用了可调节版本的占地面积,以便将来只需稍作更改,就可以将我的主板切换至3V。  我已附上原理图,但由于我已使用并订购了4V型号,并且不想将其运行超出规格,因此占用空间小的10uF盖未安装。  输入侧仍有20805陶瓷10uF盖,外部有3个22uF盖,也是陶瓷0805s。  

当前,当使能引脚拉高时和保持低电平时,输出上的读数为~1.4V。  有什么想法可能导致这种情况?  我的布局基于参考设计。  我正在使用1uH屏蔽片式电感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享原理图和布局吗?
    如果您不想在公共论坛上发帖,请通过私人消息发送