This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G3:是否可以同时抑制温度和SOC充电?

Guru**** 2404655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574544/bq27510-g3-simultaneous-temperature-and-soc-charge-inhibition-possible

部件号:BQ2.751万-G3

大家好,

在我们的设计中,我们将 BQ2.751万-G3BQ2.404万 充电器IC结合使用,它们通过GPOUT -> TS连接。 我已将电量表配置为在电池达到特定温度阈值时禁止充电(通过在OpConfig中将PFC_CFG设置为01)。 我想知道,此设置是否可以包含同时逻辑,以便根据蓄电池的荷电状态启用/禁用充电(如低于x % SoC,不要让充电开始)。 我们会考虑添加此项,以延长电池的使用寿命。 这是否可以并排工作?如果是,需要更改哪些配置参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johannes
    让您的主人从仪表上读取SOC,然后指导充电器执行什么操作。 由于温度和您仅根据仪表尝试执行的操作,无法执行充电禁用。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,因为我们还想在整个系统断电时充电,这不起作用,但感谢您的澄清。