This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4113万EVM:系统控制的BQ2.4113万EVM

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573815/bq24113evm-system-controlled-bq24113evm

部件号:BQ2.4113万EVM

您好,

对于电池充电原型,我们使用的是BQ2.4113万EVM。  

2节锂离子电池,系统控制应用。

我把两条线连接到MCU- STAT1连接到微控制器输入,CMD 连接到微控制器输出

PG#和CE#不在乎(CE#始终启用,PG#线不在乎)。

现在-它如何完全由系统控制? 未在数据表中指定。

我很高兴了解这一部分(记住,我使用的是EVM,而不是IC本身)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备于2004年发布,此时CE引脚由主机控制以启用和禁用充电器,因此"主机控制"。

    如果您正在寻找由主机控制的更多参数,那么您可能正在寻找具有I2C的充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,为什么有带有外部选件(LED或EXT)的跳线和接线板来连接外部选件配置?

    例如,我认为STAT1表示充电状态的主机(当然不是I2C所能指示的,但仍然如此)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM用于独立评估充电器。 您可以使用外部布线连接到MCU以进行系统评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    请您更具体一点。我的系统(MCU)可以控制/评估哪些有关充电的信息。

    例如- STAT1是一个输入。我的系统如何使用此输入来了解可充电负载的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关PIN列表,请参阅数据表第5页。  

    有关状态引脚指示,请参阅数据表第15页。

    MCU可以拉高或低引脚来启用或禁用功能。 MCU还可以读取引脚是否高或低,以了解状态。

    终端设备是什么? 预计的市场规模是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端设备是两个无刷伺服马达,由一个2芯锂离子电池操作。

    一开始我认为bq241XX等电池充电器就足够了,但我要将其更换为电池充电器+电量计(I2C 通信),以便更好地监控电池(在我们的项目中不会同时充电和运行)。

    不管怎样,我认为bq2.4113万EVM就足够了(用于IC的最终开发),但我想这不是。无论如何,谢谢。