This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:多路复用使用

Guru**** 2404665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573901/tps4h160-q1-multiplex-use

部件号:TPS4H160-Q1

团队,

 

我想介绍一种通过并行连接OUT1+2+3+4将TPS4H160用作一个8A PowerSW的方法。

我们能否实现这样的配置?

よろしくお愿いします。

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    我已经联系了相应的工程师,他们很快就会回复您。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji,

    是的。 您可以。 允许并行。

    我担心8A太大,6A可能是一个合理的值。

    谢谢!

    Alex,

    alex.wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    客户的系统需要小于6A,所以应该可以。

    我还有一个问题。

    TPS4H160可以驱动多少电容值?

    通常,PowerSW (热插拔/eFuse)必须考虑内部FET的SOA。

    因此 ,大多数eFuses的DSS 都应该有图形,但是在TPS4H160 DS中找不到任何类似的信息。

    您能提供建议吗?

     

    よろしくお愿いいたします。
    谢谢,此致,
    东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji-san,

    我们没有类似的SOA曲线用于智能电源开关,但充电帽已通过4X470uF的工作台测试验证。

    您可以通过 alex.wang@ti.com与我联系 以获取测试波形。

    谢谢!

    Alex,