This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LED驱动器输出电路,您是否可以并行输出?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572816/lp8861-q1-led-driver-output-circuit-can-you-parallel-the-outputs

部件号:LP8861-Q1

此LED驱动器是一个电流源,具有4个通道,每个通道100mA。  问题: 您能否将输出连接在一起,以获得一个400mA电流接收器,而不是4个100mA通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    我已将其移至LED驱动程序论坛。 他们应该能够在这里帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以将OUTx引脚绑定在一起,以获得更高的电流接收器。

    此致,

    辽卡