This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.122万A:如何禁用一个信道

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574410/tps51220a-how-to-disable-one-chanel

部件号:TPS5.122万A
主题 :TPS5.1117万中讨论的其他部件

您好,

       对于TPS5.122万A,如何在通道上禁用? 或者是否有 任何单输出控制器 ,其成本与 TPS65.122万A在 24V至5V 8A的情况下的成本相同? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    建议如下。

    - DRVH2/VBST2/DRVL2/PGOD2/Comp2:    打开
    - SW2/EN2/VFB2: 通过1k Ω 连接至GND
    - SKIPSEL2:连接至VREG3
    CSP2:     与CSN2联结并打开
    - CSN2:     与CSP2连接并打开

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Yuchang:

          我们是否有单输出控制器,其成本与TPS65.122万A相同? 谢谢你。

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    我认为您应该谈论TPS5.122万A,而不是65.122万A。

    如果要查看单个控制器, 可以检查TPS5.1117万/217...系列

    http://www.ti.com/product/TPS5.1117万/description

    很抱歉,我 不知道价格比较,您可以向当地FAE查询价格详情。

    巴西,

    玉昌