This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5944万A:Ton (ty)和Toff (ty)

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572203/tps25944a-ton-dly-and-toff-dly

部件号:TPS2.5944万A

您好,支持团队。

我的客户正在EVM上评估TPS2.5944万A。

我收到了他关于Ton (ty)和Toff (ty)的问题,这两个问题分别是数据表上的220us (tpy)和2us (tpy)。

他得到的Ton (标准)/Toff (标准)的结果比数据表规格更长/更短。  

(请参阅随附的.docx文件。)

他认为自己的EN/UVLO设置错误。

他的设置如下所示,

VIN=5V±10 %

UVLO=4.58V

OVP=5.58V

R1=110千欧

r2=3.3千欧

R3=24.9千欧

(以上设置R1/2/3参见P22上的数据表图50。)

如果您能告诉我,请让我访问know.e2e.ti.com/.../Measured-data-Ton_2800_dly_29005F00_Toff_2800_dly_2900_-.docx</s>2.9005万 28002900

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在移动帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke,您好

    感谢您的联系!
    EN/UVLO和OVP设置正常。
    您能否确认TPS2.5944万A EVM还做了哪些更改? 是否在DVDT引脚处添加了任何电容器?
    请您也在您的Ton (ture),Toff (ture)波形下捕获Vin并提供。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh-sun

    我对你们的反应过迟表示歉意。

    我向客户确认了TPS2.5942万AEVM-635 (已更换944A)中的其他更改。

    请参阅随附的Word文件和下面的

    R3475 k⇒110kΩ

    R9 16.9k⇒3.3kΩ

    R13 32.4k⇒24.9kΩ

    C6 DNP⇒6800pF

    R10 16.9k⇒0Ω

    R12 24.9K⇒44.2kΩ

    R4475  k⇒110kΩ

    R11 47k⇒30.9kΩ

    C2、C3 4.7uF⇒10uF

    C4330 uF⇒47uF

    J1  1-2短路

    J6  打开

    J4  打开

    此致。

    e2e.ti.com/.../Vin-vs-EN_5F00_FLT_5F00_Vout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-san,您好!

    感谢测试波形。
    C (DVDT)电容器的接通延迟为100 + 150 x C (DVDT) us,其中C (DVDT)电容器位于nF。 对于6800pF,接通延时为1.12ms。
    关于关闭延时,FLT输出在EN/UVLO下降阈值电压0.94V的最大值下断言为低电平。 低于V (ENF) 100mV是典型情况,过速较低的30mV到40mV可能足以断言FLT。
    请告诉我此设备的使用位置以及延迟对客户的重要性。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh-sun

    感谢您的支持。
    我会告诉他你的建议。

    此致。