This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:关于20S应用参考设计的一些问题(TIDA-0.1093万)

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574529/bq76930-some-question-about-20s-applications-reference-design-tida-01093

部件号:BQ7.693万

你(们)好

电路的这一部分(VBAT-CTRL 和  BAT_In)的功能是什么? 您能详细解释吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zehua:

    参考电路提供开关电压分压器,以便MCU可以在需要时测量BAT+电压。  不需要时,可以关闭分压器以降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,WM5295,

    BQ7.693万可以测量 BAT+电压,所以我认为没有必要使用MCU进行测量。 或者,是否有任何与BQ7.693万不相同的其他用途?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq7.693万通过将单个电池 电压相加来报告BAT+电压,而不是使用内部ADC进行直接测量。如果客户希望获得更好的瞬时性,参考设计中的电路可能会有所帮助。