This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:一些与TRM相关的问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573958/bq27520-g4-some-queries-related-to-the-trm

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

在TRM中,它被称为"累计放电≥CC阈值时发生一个循环"。

积累放电是什么意思?在bqstudio中哪里可以找到此值?

2.FCC=Qstart+PassedCharge + RM

在bqstudio中哪里可以找到Qstart值?

通过的电荷是什么意思?在bqstudio中哪里可以找到通过的电荷值?

有关各种测量参数配置,请参阅附件。

e2e.ti.com/.../Golden-Gas-Gauge-File.docx 

我的电池标为3200 mAh。最大电压为4.2V。我的系统将工作至2.5V

我使用bqstudio完成了充电和放电,并且在日志数据中遇到了一些问题

1.SOC在剩余容量=2245,FCC=3250,电压=4091mv,完全可用容量=2771,标称可用容量=1881时显示为100。但要设置FC位,需要大约3小时(RM=3250,FCC=3250,完全可用容量=2471,标称可用容量=2471,电压=4162mv)。为什么要解决这个问题?

期待您的宝贵建议.....

谢谢!

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    1.累计放电由电流柱间值计算。

    2.关于Qstart,请将本文件作为参考文件。

    e2e.ti.com/.../1680.theory-and-implementation-of-impedance-track_2D00_battery-fuel-gauging-algorithm-in-BQ2750x.pdf</s>2750

    3.通过的费用值由列间热器计算。

    4.您能否上传数据日志文件以便我为您检查? 您是否 选择了正确的化学品ID?

    谢谢。

    此致,

    Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../Chraging.log

    谢谢!

    Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anna:

    我需要在您记录文件之前确认您是否已完成chemID?
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,

    我们使用NCR1.865万BF单元型号。
    所以我们使用化学ID 2039

    谢谢!
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,
    电流柱间距是什么意思?(您能否告诉我计算累计放电和通过的电荷的公式)。

    谢谢!
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Likhita,
    我已向您发送朋友邀请,以便我们可以离线通信,因为似乎有许多您不清楚的内容。

    谢谢
    Onyx