This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:保持重置状态的最低VDD

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574619/tps3808-lowest-vdd-to-maintain-reset-state

部件号:TPS3808

您好,

VDD关闭时,TPS3808-Q1为保持低/重置输出而提供的最低VDD电压是多少? 它是否与VPOR (通电复位电压)相同? 在电路中,VDD和SENSE的引脚连接在一起。

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田真一

    如果VDD关闭,设备将重置为Vit (负向输入阈值准确度)。 只要VDD处于推荐的工作范围1.8V至6.5V,它就会保持激活状态。 当设备首次通电时(VDD开始处于低电平并开始上升),复位变为活动状态(转换为活动低电平状态)时的最低电源电压为上电复位电压= 0.8V。 始终建议使用建议的工作条件以确保正确操作。

    -Michael