This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4297万:它是否与Apple壁装适配器兼容?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574743/bq24297-is-it-compactible-with-apple-wall-adapter

部件号:BQ2.4297万
主题中讨论的其他部件: BQ2.589万BQ2.5895万

您好,

 BQ2.4297万电池充电器IC是否识别Apple适配器以使5W和10W适配器获得最大功率?

请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishu,您好!

    对于非标准适配器(如Apple适配器),请查看bq2.589万/bq25895器2.5895万器件的USB检测。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    感谢您的回复。 我们希望将BQ2.4297万或低成本解决方案用于大批量应用。 BQ2.5895万略超出我们的价格范围。

    您能推荐吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Izzy,

    bq2.4297万仅适用于5W和10W检测,如您所述。 如果用户插入更高功率的适配器,它将限制输入电流限制;这就是我指出bq2589x系列的原因。 如果应用标准符合此标准,则可以使用bq2.4297万。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 是的,目前我们只想检测Apple 5W和10W充电器,以便从适配器获得最大功率。

    请您确认吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Izzy,

    有关所需的详细信息,请参阅bq2.4297万数据表的表3。 您可以看到输入电流限制将被设置为1A或2.1a,具体取决于它是5W还是10W适配器。