This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:EV2300和bq2.931万+bq80201</s>8.0201万

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574533/ev2300-ev2300-and-bq29310-bq80201

部件号:EV2300

您好! 
抱歉我的问题可能很愚蠢。 
我有一个非常罕见的笔记本电脑电池,我想更换其中的电池。 电源控制器构建在bq2.931万+bq80201芯8.0201万芯片上。 我是否可以解锁仅具有EV2300和您的软件的控制器? 这个问题非常重要,因为我住在俄罗斯,EV2300费用是我工资的一半。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常旧的设备,可能与已停产的EV2200兼容。 设备内存可能已密封,因此您将无法访问它。 我怀疑您是否能够翻新该包装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读到TI软件知道 主密钥,您可以使用它访问所有BQ芯片。 这是真的吗? 对不起我的英语)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表没有可覆盖客户编程的开封钥匙的主钥匙。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有方法知道主密钥? 我见过可以重置控制器的程序,如BE2work或UBRT,但对于家庭使用来说太贵了。如果我无法使用此控制器,我会尝试从另一个无电的电池中更换它, 但是如果它是密封的,不知道主钥匙,我就不能做任何事情。 我想我需要购买EV2300,然后我会看到我可以做什么,但我认为 无论如何,我必须找到一种方法来找到主密钥。